结果:找到"5G前传 CWDM彩光模块",相关内容1000条
- 5G前传解决方案(下篇):彩光模块解决方案
- 5G前传建设需要部署大量基站,光纤资源的需求量远超4G,运营商主要采用WDM传输方案来减少光纤资源的消耗。为助力5G前传网络的快速部署,易飞扬推出了一系列工业级的25GSFP28彩光模块和5GOMUX无源模块,已通过全球市场验证并得到大规模商用。面向全球主流的5G运营商,每个5G基站和DU之间的传输需要6对25G彩光模块(WDM有源光模块),搭配WDM无源模块来实现。为平衡有源、无源模块和光纤资源的综合成本,目前市场上主要有两种5G前传WDM解决方案,分别采用6波长和12波长。6波长WDM解决方案主要针对光纤资源相对更丰富的场景:采用6个波长,搭配6个不同波长的彩光模块和6通道的单纤双向5G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-12-27 15:54:00
- 25G全系列产品解决方案
- 25G以太网最佳输入/输出性能和光纤容量是10G以太网的2.5倍,在数据中心和5G前传的应用中,普遍采用25G来替换原来的10G产品,达到流量带宽的升级。易飞扬针对数据中心和5G前传应用场景,提供25G全系列高速线缆和光模块产品:易飞扬25G高速线缆包括DAC、AOC和HAOC,支持25G以太网标准,在使用过程中不会产生插入损耗,时延低,确保低功耗和高可靠性。其中HAOC系列具有强大的防尘、防水和耐高低温能力,确保其在不同恶劣环境下的稳定运行;支持eCPRI传输协议,可实现300m传输。25G光模块包括灰光和彩光,符合以太网和eCPRI传输协议,满足工业级需求。其中彩光模块,基于DML和EM...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 5G前传 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-10-28 14:16:00
- 5G前传波分复用方案解析
- 在5G前传方案中,光纤直连方案过于浪费光纤资源,为节省光纤资源,波分复用方案被广泛采用。常用的波分复用分为CWDM(粗波分)和DWDM(密集波分)两种。DWDM的成本相对较高,在前传5-10km的传输需求下,用DWDM有点大材小用。于是三大运营商都推出了各自的5G前传CWDM方案,中国电信还额外提出了LWDM传输方案,中国移动则推出了Open-WDM传输方案,包括MWDM和CWDM。基于运营商5G前传需要,起浪光纤则推出了专门用于5G前传的无源波分复用器和解复用器,称为5GOMUX。包括CWDM、LWDM和MWDM,可选6波和12波,有插片式和LGX封装可选。以下是起浪光纤5G前传波分复用方...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-31 15:53:00
- 5G前传光模块全面解析
- 蓬勃发展的5G市场2019年5G推出,在亚洲,北美和欧洲迅速发展。GSMA预测,未来5年5G连接将持续增长。GSMA预计,到2025年,这一数字将达到5亿。图1-15G连接预测2020年至2025年,全球运营商将在移动通信领域投资约1.1万亿美元,其中约80%将用于5G资本支出。图1-2移动通信中的资本支出5G无线前传接口要求最低速率为25Gbit/s5G无线通信需要比4G更多的频谱资源,以增强移动宽带(eMBB),超高可靠与低时延通信(URLLC)以及大规模物联网(mMTC)。当前,5G使用低于6GHzFR1频谱,该频谱支持100Mbit/s的最大带宽,是4GLTE的五倍。当有64个信道且...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-11-06 16:53:00
- xWDM方案在5G前传中的对比分析
- 光模块是5G网络中实现光电相互转换的基础单元,广泛应用于无线及传输设备,是5G建设的重要部分。5G大规模建设的资金压力导致成本敏感,而光模块成本在5G前传部分设备中的占比高达50%以上。业界纷纷开展5G光模块的低成本方案研究,取得了长足进展,涌现出多种解决方案。5G前传都要求至少12个波长通道,因此三大运营商的方案,都以实现12波为目的。基于建设成本、功能实现等多方面的综合考虑,在实践中选择半有源型场景已经成为业内共识。而在半有源方案中根据实现波长的不同,也存在4种方案。CWDM:参考ITU-TG.694.2,通道间隔为20nm,支持18个波长;DWDM:参考ITU-TG.698.4(原G....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-08-14 16:21:00
- 5G前传光模块解决方案对比
- 运营商前传方案的选择考虑的主要决定因素包括基站接入方案和传输综合成本等,其中传输综合成本有传输设备(含光模块)的成本、光纤光缆采购铺设维护成本等。5G前传对承载网的带宽和时延均提出了更为严苛的要求,目前优先使用25GbpseCPRI接口,时延要求低于100µs。前传承载方案主要包括传统的光纤直驱方案、有源WDM/OTN方案、无源WDM方案和半有源WDM方案。光纤直驱方案双纤双向的5G前传光纤直驱方案中,DU与AAU直接相连,每个AAU需与DU连接两根光纤实现收发,共需使用6根光纤和12个10G/25G灰光模块。此方案适用于短距离的D-RAN场景,产业成熟,主流模块商均已支持,已具备量产能力,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-11 14:06:00
- 易飞扬5G前传工业级10G/25GCWDM彩光模块通过网锐实验室检测
- 易飞扬送样产品10G/25G工业级彩光模块,顺利通过武汉网锐实验室检测,获得相关资质许可,标志着该系列产品可完全批量应用于电信设备市场。网锐实验室的测试项目涵盖OMA发射光功率、接收灵敏度、168小时高低温误码测试、过载点、10G/25G吞吐量和业务承载等24个专业项目。易飞扬的工业级波分模块均达成测试合格指标。易飞扬本次送测试的10GCWDMSFP+10公里工业级模块,波长覆盖1270nm-1570nm,采用APDROSA作为接收器件,可支持10G、10GCPRI、OTU2e协议,超低功耗小于1W,灵敏度≤-19.4dB。同时送测试的25GCWDMSFP2810公里工业级模块,波长覆盖12...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 CWDM彩光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-28 17:48:00
- 5G前传WDM解决方案,无源波分和彩光模块
- 5G承载网一般分为城域接入层,城域汇聚层和城域核心层/省干线,来实现5G业务的前传、中传和回传。而SFP光模块主要用于实现各层设备之间的互连,5G前传是城域接入层的一部分,由于其网络特性,对25G光模块需求量较大。5G前传对承载网的带宽和时延均要求更高,目前优先使用25GbpseCPRI接口,时延要求低于100µs。前传承载方案主要包括传统的光纤直驱方案、无源WDM方案、半有源WDM方案和有源WDM/OTN方案。下面易天光通信给大家分享无源组网向半有源组网改造的5G前传无源WDM方案和半有源WDM方案。一、无源WDM方案:无源方案主要配置产品为无源波分和10G/25G彩光模块。无源波分可供选...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 彩光模块 25G光模块 10G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-17 17:10:00
- 易飞扬波分解决方案获得工信部入网证书,5G前传商用产品阵容齐备
- 近日,易飞扬波分有源和无源整体解决方案成功通过认证测试并获得工信部入网证书,证书编号:28-D963-200337。易飞扬波分设备包括系统设备,波分光模块和波分无源器件,支持10G/16G/25G等多种速率传输,支持商业级温度和工业级温度环境应用。伴随5G大潮开启,易飞扬历经2年开发5G的产品线初露峥嵘。易飞扬进入商业的5G前传波分光器件方案阵容如下:<5G前传光模块组合><无源波分产品组合>其中:10GCWDMSFP+系列产品支持10G、10GCPRI、OTU2e协议,10km-70km全距离覆盖,超低功耗小于1.5W,工业级规格。25GLAN-WDM系列光模块光电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-03-13 14:37:00
- 前传关键光模块技术方案
- 光互联论坛(OIF)、国内外标准化组织国际电联(ITU-T)、电气和电子工程师协会(IEEE)、4WDM等多源协议(MSA)、中国通信标准化协会(CCSA)等开展的5G承载相关的光模块规范制定,涉及的模块类型和接口特性种类繁杂、各不相同。而前传光模块主要包括25Gb/s和100Gb/s两大速率类型,支持数百米到20千米的典型传输距离,具体技术现状如表1所示。表15G前传光模块技术现状 易飞扬根据应用场景、技术成熟度、成本等因素,重点针对25Gb/s双纤双向、25Gb/s单纤双向、25Gb/s波长可调谐、100/200Gb/s单纤双向等前传关键光模块技术方案进行分析并开展测试评估,协同业...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 前传光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-01-13 15:50:00
返回